Nu finns utvecklingsplattformen Intel® Joule™ i lager hos RS Components så att du snabbt kan skapa prototyper för IoT-tillämpningar
De högpresterande beräkningsmodulerna och utvecklingssatserna från Intel Joule är avsedda för utvecklare, innovatörer och tillverkare av tillämpningar för prylarnas internet (IoT)
Sverige, 6 December 2016:
November 2016 – RS Components meddelade idag att den nya Intel® Joule™-plattformen nu är tillgänglig. Den innehåller högpresterande beräkningsmoduler och satser för utvecklare, innovatörer och entreprenörer som arbetar med nya och innovativa tillämpningar för prylarnas internet (IoT). Den mångsidiga Intel Joule-plattformen är perfekt för en mängd olika tillämpningar inom datorseende, robotik, drönare, industriella IoT, VR, mikroservrar och andra användningsområden där det behövs avancerade beräkningsprestanda, som industriella skyddsglasögon med förstärkt verklighet, sociala robotar och tillämpningsspecifika kretskort.
Intel Joule-plattformen är baserad kring en högpresterande systemmodul (SOM) för beräkningar med Intel HD-grafik som klarar inspelning och uppspelning av 4K-video, med ett stort minne i ett litet och strömsnålt paket. Plattformen har ett enormt ekosystem för program- och maskinvara där utvecklare kan välja operativsystem, bibliotek och givare. Det här gör att utvecklarna kan färdigställa prototyper snabbare och komma igång med produktionen till en lägre kostnad. Intel Joule-modulen är baserad på en Intel® Atom™-processor och gör att du kan skala upp en initial konceptdesign till en produktion med stora volymer till en låg kostnad.
Intel Joule-plattformen finns med två huvudkonfigurationer av beräkningsmoduler och två tillhörande utvecklingssatser. Beräkningsmodulen Intel Joule 550x har den 64-bitars fyrkärniga Intel® Atom™-processorn T5500 på 1,5 GHz, samt 3 GB LPDDR4 RAM och 8 GB eMMC-minne. Snäppet vassare är beräkningsmodulen Intel Joule 570x med den 64-bitars, fyrkärniga Intel® Atom™-processorn T5700 på 1,7 GHz med Intel® Burst-teknik som medger överklockning till 2,4 GHz, samt 4 GB LPDDR4 RAM och 16 GB eMMC-minne. Utvecklingssatserna innehåller ett expansionskort, microSD-kort, två Wi-Fi®-antenner samt kylelement och en fästanordning förutom någon av beräkningsmodulerna Intel Joule 550x och 570x.
Båda beräkningsmodulerna har en mängd fysiska höghastighetsgränssnitt som USB 3.0 och flera GPIO-, I2C- och UART-gränssnitt. Dessutom har de funktioner för Wi-Fi® (dual-band MIMO) och Bluetooth® 4.1 för utökad räckvidd och större bandbredd. Plattformen har stöd för den djupavkännande kameratekniken Intel® RealSense™ så att utvecklare kan bygga enheter för system där det krävs ett avancerat datorseende.
I ekosystemet för programvara kring Intel Joule-modulen används operativsystemet Reference Linux OS for IoT med öppen källkod, som designats särskilt med tanke på de säkerhetsfunktioner som behövs i IoT-tillämpningar. Det går också att använda Ubuntu/Ubuntu Core (Snappy) eller Microsoft® Windows® 10 IoT Core med ännu fler medföljande bibliotek och kringutrustning som gör utvecklingen snabbare.
Intel Joule-modulerna och utvecklingssatserna finns nu hos RS.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.
For more information, please visit the website at www.rs-online.com