RS Components erbjuder nu prisvärd robotteknik från TinkerKit Braccio för ”makers” och utvecklare av Arduino
TinkerKit Braccio erbjuder stor designflexibilitet för ett brett utbud av funktioner för Arduinos robotikgemenskap
Sverige, 18 Juli 2016:
Juni 2016 – RS Components (RS), ett varumärke som tillhör Electrocomponents plc (LSE:ECM), den globala återförsäljaren för ingenjörer och tekniker, har utökat sin portfölj av utvecklingssatser för Arduino med nya TinkerKit Braccio som levererar prisvärd robotteknik till Arduino-gemenskapens ”makers” och utvecklare världen över, inklusive studenter, hobbyanvändare, konstnärer, programmerare och yrkespersoner.
Braccio är en styrbar robotarm, som kan användas på en arbetsbänk, och ansluts till och styrs via Arduino-kort. Braccio har konstruerats för mångsidig användning och kan monteras på ett antal sätt för att uppfylla användningskrav. Armen har sex servomotorer för positionsstyrning och kan därför plocka upp och flytta föremål. Produkten kan även användas för diverse föremål med olika användningsområden, till exempel till att låta solpaneler följa solens rörelser, som fäste för automatiskt följande kamera eller fäst en mobiltelefon eller surfplatta på den och låt den följa deltagarna i en videokonferens. Braccio har en lastkapacitet på upp till 400 g i den minsta konfigurationen och maxvikt på 150 g vid ett manövreringsavstånd på 32 cm.
Arduino TinkerKit-serien lämpar sig för experiment i forskarmiljö eller projekt som involverar ny teknik och är den perfekta plattformen för prototyper av Arduinobaserade konstruktioner utan att du behöver kopplingsdäck eller lödkolvar. Med TinkerKit får du en enkel och snabb konfiguration med sensorer och ställdon som ansluts till TinkerKit-gränssnittet och Arduino-styrkortet via Arduino Sensor Shield.
TinkerKit Braccio är kompatibel med ett brett utbud av Arduino-styrkort, till exempel UNO, UNO SMD, UNO WiFi, Due, Mega 2560, Ethernet, Leonardo, Leonardo ETH, M0, M0 Pro, Yún och Tian. Genom att använda Arduino UNO WiFi, Leonardo Ethernet, Yún eller Tian kan Braccio dessutom styras via en dator eller smarttelefon.
Rob Maycroft, Global Product Manager på RS Components: ”Med det här spännande tillskottet till Arduino TinkerKit-serien kan studenter och ”makers” utöka sina kunskaper och designambitioner till att inkludera robotik. Det ger användarna flexibilitet och möjlighet att lägga till nya funktioner när konstruktionerna kräver det.”
Levereras nu från RS i EMEA samt Asien och Stillahavsområdet. Arduino TinkerKit Braccio sälj som en sats och kräver montering. Monteringsanvisningar finns i konfigurationsguiden i förpackningen och kan även laddas ner från nätet.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.
For more information, please visit the website at www.rs-online.com