RS Components har nu fått in utvecklingskortet SmartEverything för Sakernas Internet
Det nya utvecklingskortet för Sakernas Internet från Arrow Electronics har ett stort antal givare och kommunikationsgränssnitt, inklusive tillgång till det omfattande kommunikationsnätverket SIGFOX
Sverige, 8 Januari 2016:
Stockholm, Sverige, den 8 januari 2016 – RS Components (RS), ett varumärke som tillhör Electrocomponents plc (LSE:ECM), den globala distributören för ingenjörer, meddelar att man nu fått in Smart Everything, ett utvecklingskort för Sakernas Internet (Interhet of Things, Iot) från Arrow Electronics. Det nya kortet SmartEverything ”Fox” är ett IoT-system i modulform med Arduino-formfaktor som levereras med ett stort antal fabrikspaketerade I/O-portar och givare samt mycket energieffektiv teknik för trådlös uppkoppling.
Viktiga egenskaper hos systemkortet SmartEverything är den mycket energisnåla mikrokontrollern Atmel D21, som baserats på en 32-bit ARM® Cortex®-M0+ processor, och en SIGFOX kommunikationsmodul för IoT-uppkoppling. SIGFOX-standarden är en energieffektiv teknik med stort täckningsområde som använder UNB (Ultra Narrow Band)-baserad teknik med låga dataöverföringshastigheter från 10–1 000 bits per sekund. Men det viktiga är att den är så energieffektiv och typiskt sett endast drar 50 μW, vilket exempelvis kan jämföras med de 5 000 μW som krävs för kommunikation via mobilnätet. Detta innebär betydligt bättre batteritid för mobila och bärbara IoT-enheter.
SIGFOX-uppkopplingen drivs av Telit LE51-868S, en certifierad SIGFOX-gateway i modulform med hög prestanda som täcker det licensfria ISM-bandet på 863–870 MHz. Protokollstacken för SIGFOX-nätverket samt Telits egna protokoll Star Network är förinstallerade. Telits molnhanteringsmjukvara underlättar dessutom uppkoppling mot molnet.
SmartEverything-kortet har även chippsatsen Atmel Crypto Authentication, en 868 MHz-antenn, en GPS-modul med inbyggd antenn för lokaliseringsapplikationer med stöd för GPS-, QZSS- och GLONASS-standarderna som även är färdig för Galileo, en närhets- och ljusgivare, en kapacitiv digital givare för fukt och temperaturmätning, en 3D-accelerometer för nio riktningar, en kombinationsgivare med 3D-gyroskop och 3D-magnetometer, en MEMS-baserad tryckgivare, en NTAG 12C NFC (Near Field Communication)-modul, samt en Bluetooth Low Energy (BLE)-sändar-/mottagarmodul.
Mönsterkortet för SmartEverything mäter endast 68,8 mm x 53,3 mm; USB-kontakterna, uttaget för elkabeln och antennen sticker ut utanför kortet. Kortet kan få ström på tre sätt: via två AA 1,5 V-batterier (1,4 V–3,2 V), en 5 till 45 V extern strömadapter eller en 5V mini-USB-sladd. För snabb och enkel mjukvaruutveckling har SmartEverything Fox-kortet stöd för utvecklingsmiljöerna Arduino IDE och Atmel Studio IDE (Integrated Development Environment).
Utvecklingskitet SmartEverything SIGFOX levereras nu från RS. Mer information om RS utbud av produkter för Sakernas Internet finns på /web/generalDisplay.html?id=i/iot-internet-of-things.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.
For more information, please visit the website at www.rs-online.com