Raspberry Pi Model B+, som nu kan beställas från RS Components, drar mer än 30 % mindre ström jämfört med Model B
Förbättrad anslutbarhet med fyra USB-portar och GPIO-funktionalitet som utökats till 40 stift
Sverige, 27 Augusti 2015:

Stockholm, Sverige, den 21 juli 2014 – RS Components (RS), ett varmärke som tillhör Electrocomponents plc (LSE:ECM), den globala distributören för ingenjörer, meddelar idag att Raspberry Pi Model B+ nu går att beställa. Model B+ bygger på Model B:s enorma framgångar – tre miljoner Model B-kort används redan – och kommer med ett antal förbättringar och nya egenskaper.
Model B+ drar från 20–30 procent mindre ström eftersom man använder ett mer effektivt switchat stömförsörjningsläge istället för det tidigare linjära arrangemanget. En uttökad GPIO-kapacitet har uppnåts då 26-stiftskontakten bytts ut mot en 40-stiftskontakt. De första 26 stiften har placerats likadant som på Model B. Antalet USB-portar har dubblerats till fyra, så användarna behöver inte använda någon USB-hub om de vill koppla in flera enheter, exempelvis trådbundna tangentbord och möss, WLAN-donglar eller externa hårddiskar. Den utgående ljudkvaliteten har också förbättrats med några DSP-relaterade fixar.
En del mindre ändringar har också gjorts som rör formfaktorn, detta för att få en bättre placering av kontakterna på sidan av kortet. Dessutom fås bättre kortstabilitet vid montering i OEM-applikationer i och med att det finns fyra monteringshål istället för två.
Helt enligt den nuvarande trenden har den vanliga SD-kortplatsen ersatts av en micro-SD-kortplats.
Raspberry Pi Model B+ går att beställa direkt från RS för omedelbar leverans till ett pris från 35 dollar vid inköp av enstaka enheter. Produktionen av Model B kommer att fortsätta, och den tidigare modellen kommer att fortsätta säljas vid sidan av Model B+.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.
For more information, please visit the website at www.rs-online.com