Raspberry Pi 3 kan nu beställas från RS Components och Allied Electronics: den senaste generationen av det billiga datorkortet höjer ribban med bättre prestanda, 64-bitarsstöd och trådlös uppkoppling
Den senaste generationens Raspberry Pi, som nu går att beställa från RS och Allied, har 50 % högre prestanda än Raspberry Pi 2 och integrerar Bluetooth- och WLAN-uppkoppling.
Sverige, 29 Februari 2016:
Stockholm, Sverige, den 29 februari 2015 – RS Components (RS), ett varumärke som tillhör Electrocomponents plc (LSE:ECM), den den världsomspännande återförsäljaren för ingenjörer och tekniker, meddelade idag att den nya Raspberry Pi 3 Model B, den kreditkortsstora enkortsdatorn från Raspberry Pi Foundation, nu går att beställa via /web/generalDisplay.html?id=raspberrypi and http://www.alliedelec.com/raspberry-pi/. Den nya Raspberry Pi-modellen är avsedd för användning inom industrin, i hemmen och i skolor och universitet världen över. Den har en kraftfull fyrkärnig 64-bitars ARM Cortex-A53-processor med rejält förbättrad prestanda och har en integrerad uppkoppling via Bluetooth och WLAN som standard för utvecklingsprojekt för sakernas internet (Internet of Things, IoT).
Den nya modellen bygger vidare på de fenomenala framgångarna hos de tidigare modellerna – Raspberry Pi 1 Model B+ och Raspberry Pi 2 Model B. Raspberry Pi 3 har fått ordentligt uppgraderad processorkraft – 50 procent bättre prestanda än Raspberry Pi 2 och cirka tio gånger bättre prestanda än den ursprungliga Raspberry Pi 1 – och klarar därmed av även mer sofistikerade applikationer.
Kortet som baserats på Broadcom BCM2837 SoC har en fyrkärnig ARM Cortex-A53-processor på 1,2 GHz samt en BCM43438-enhet för kombinerad uppkoppling via 802.11b/g/n WLAN, Bluetooth Classic eller Bluetooth Low Energy. BCM2837 inkorporerar en tvåkärnig VideoCore IV multimedia-coprocessor, med följande egenskaper:
1,2 gigapixlar per sekund i fill rate, 1,8 gigatexels i struktureringshastighet29 GFLOP genomströmning vid beräkning av shadersStöd för OpenGL ES 1.1/2.01080p60 hårdavaruvideoavkodning1080p30 hårdavaruvideoavkodningHårdvarubaserad bildsensor-pipeline
Raspberry Pi 3 startar från ett microSD-kort och använder installationshanteraren NOOBS (New Out Of the Box Software). Standardoperativsystemet Raspbian har paketerats med en serie produktivitetsapplikationer och programverktyg, inklusive NodeRED. Detta är ett visuellt verktyg som stödjer hopkoppling av hårdvaruenheter, API:er och onlinetjänster, vilket gör kortet idealiskt för snabb utveckling och prototypframtagning för IoT-projekt.
Storleken är samma som för tidigare Raspberry Pi-modeller – samma dimensioner som ett kreditkort, på 85 x 56 x 17 mm – och den nya Raspberry Pi 3 Model B behåller många av funktionerna och egenskaperna hos den tidigare generationen. Bland annat finns en stor 40-polig GPIO-kontakt (General Purpose Input Output), fyra USB-portar, HDMI i full-HD, 10/100 Ethernet, 3,5 mm uttag för ljud och kompositvideo, gränssnitt för kamera (CSI-2) och skärm (DSI) samt en Micro SD-kortplats. Kortet får sin strömförsörjning via en micro USB-port; en extern strömsladd krävs.
– Vi låter nu täckelset falla från den tredje generationens Raspberry Pi, fyra år på dagen efter lanseringen av det ursprungliga Raspberry Pi-kortet den 29 februari 2012. Detta markerar även fyraårsdagen av vårt mycket framgångsrika samarbete med RD och Allied, som har spelat en betydande roll i dess framgång som ledande och betrodda källor för produkter, tekniker och information för professionella ingenjörer och tekniker, hobbyister och de som vill ta sina första steg inom programmering, säger Eben Upton, Raspberry Pis grundare.
– Raspberry Pi har tagit ytterligare ett steg utvecklingen. Den senaste generation av kortet, som baserats på Raspberry Pi-plattformens robusta och väl beprövade kombinationen av hårdvara och mjukvara, har ännu bättre processorkraft samt inbyggd trådlös uppkoppling, liksom programvara som gör det lätt för företag och individer att utveckla IoT-applikationer. RS och Allied är stolta över att ännu en gång få sätta igång med ett nytt kapitel som distributionspartner till Raspberry Pi Foundation, säger Lindsey Ruth, Chief Executive Officer på Electrocomponents.
Den nya Raspberry Pi 3 som säljs av RS och Allied tillverkas i Storbritannien under licens från distributören. Även ett Raspberry Pi 3 Compute Model I/O-kort kommer snart att kunna inhandlas hos RS och Allied, så att OEM-företag kan utveckla sina egna Raspberry Pi-baserade lösningar med många användningsområden inom industrin.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.
For more information, please visit the website at www.rs-online.com