Ny serie brytare med egen strömförsörjning samt en utvärderingssats, som endast säljs hos RS Components, förenklar konstruktionen av trådlösa styrenheter
Utvärderingssatsen från Cherry innehåller allt som behövs för att komma igång med så kallat ”energy harvesting” med hjälp av en allsidig serie med brytare, RF-generatorer och mottagare.
Sverige, 1 Oktober 2015:
Augusti 2015 – RS Components (RS), ett varumärke som tillhör Electrocomponents plc (LSE:ECM), den globala distributören för ingenjörer, säljer nu en ny utvärderingssats för trådlösa brytare (Wireless Switch Evaluation Kit) samt modulära snabbströmställare och vippkontakter från Cherry som gör det lättare och snabbare att utveckla så kallade ”energy harvesting”-applikationer.
Utvärderingssatsen AFIK-1002, som endast säljs hos RS, innehåller allt som krävs för att snabbt sätta upp trådlösa uppkopplingar med brytare med egen strömförsörjning och testa nyckelparametrar såsom signalstyrka och räckvidd för specialgjorda applikationer. Paketet innehåller en ”energy harvesting”-generator, en snabbströmställare, en vippströmbrytare, en mottagare med antenngenomföring samt en USB-kabel. En användarmanual medföljer också. Det är dessutom för första gången möjligt att köpa in samtliga komponenter var för sig från RS, vilket gör det möjligt för kunderna att skapa sina egna trådlösa brytare.
– Denna omfattande utvecklingssats och högkvalitativa ”energy harvesting”-produktlinje från det globalt erkända märket Cherry stärker vårt stöd för växande sektorer såsom sakernas internet (Internet of Things, IoT) och smarta hus. Vi har ensamrätt på distributionen av satsen under de första tolv månaderna, vilket både är en stor seger för RS samt en otrolig möjlighet att bygga upp nära samarbeten med produktutvecklare som nu påbörjar nya konstruktioner, säger Kevin McCormack, Global Head of IP&E på RS Components.
– RS har en stor kundbas som matchar vår målmarknad väl. Den består typiskt sett av ingenjörer som behöver en lättanvänd och helt oberoende lösning på fjärrstyrningsproblem. Vårt avtal om ensamrätt uppmuntrar aktiviteter som ökar försäljningen och knyter starkare band med nya kunder, säger Mark Mills, European Distribution Manager på Cherry.
Snabbströmställarna och vippkontakterna på 868 MHz med egen strömförsörjning, samt en mottagare på 868 MHz, kan även inhandlas separat. Brytarnas överföring sker normalt med låg ström, exempelvis 10–14 dBm, och med upp till 100 kbit/s. Var och en av brytarna har en unik 32-bitars identifiering som gör det möjligt att para ihop flera brytare med en mottagare eller en brytare med flera mottagare.
När brytarna används sänder de upp till tre telegram och de drivs av energi som utvinns från mekanisk aktivitet. Inga batterier eller andra strömkällor behövs, vilket gör det möjligt med i princip underhållsfri användning under en livslängd på upp till en miljon användningar.
Mottagaren kan antingen fås i form av ett kort eller som en komplett modul. De många olika utgångarna, inklusive en TTL-utgång, en lågvoltsreläutgång och RS-232- och RS-485-bussutgångar, gör det möjligt att koppla upp enheten till olika typer a utrustning.
Den ”energy harvesting”-RF-generator som sitter i varje brytare kan dessutom köpas in separat, med eller utan RF-elektronik, i form av en modul som gör det möjligt för ingenjörer att lägga till trådlös kommunikation med egen strömförsörjning i andra brytartyper.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.
For more information, please visit the website at www.rs-online.com