RS Components lagerför nu Raspberry Pi-höljen för industriellt bruk från Phoenix Contact
Högkvalitativa inkapslingar till DIN-skenor möjliggör integreringen av kraftfull
Raspberry Pi-baserad beräkningskraft i industriell miljö –
flexibelt skydd till rimligt pris
Sverige, 6 December 2016:
November, RS Components meddelade idag att en serie inkapslingar från Phoenix Contact, som utnyttjar Raspberry Pi-enkortsdatorn i industrimiljö, nu är tillgänglig. Det nya inkapslingssystemet ger förstklassigt skydd och går att utöka på många olika sätt för ännu bättre funktionalitet, vilket gör att Raspberry Pi-datorerna kan uppfylla de rigorösa kraven för användning i industrimiljö.Phoenix Contacts RPI-BC-inkapslingssystem för DIN-skenor fungerar med Raspberry Pi modell A+, B+, eller Pi 2 och Pi3 modell B. Med inkapslingen går det att använda flera Raspberry Pi-datorer och I/O-moduler samtidigt. Dessa kan enkelt anslutas till DIN-skenan för att bilda ett komplett system via HBUS. Dessutom finns det stora utbyggnadsmöjligheter för ännu större funktionalitet, ökad flexibilitet och bekvämlighet: till exempel genom att installera experimentplattor eller enskilda kretskort i samma låda som Raspberry Pi, anslutna till HBUS med en stiftkontakt.
Inkapslingssystemet ger enkel, snabb och säker installation tack vare verktygsfri montering på en TS35 DIN-skena eller på en vägg via en låsning. Inkapslingen uppfyller även DIN43880, vilket gör att den kan integreras med distributörers inkapslingar. Höljet gör det också möjligt för användare att ansluta GPIO-listen till sensorer eller nätaggregatet med PTSM-kontakter. Raspberry Pi:s microSD-kort kan också bytas ut och säkerhetskopieras enkelt, även när det är monterat i systemet.
Phoenix Contact har en omfattande produktportfölj, bland annat det kompletta RPI-BC-inkapslingssystemet, som inkluderar en nedre inkapsling för DIN-skena eller väggmontering, låsning, övre inkapsling, hölje och korthållare för montering av Raspberry Pi. Dessa komponenter – den nedre och övre inkapslingen – säljs också separat hos RS. Alla delar finns i ljusgrå polykarbonat med IP20-klassning och tål temperaturer från -40 till +105 °C.
RS har även ett stort sortiment av lämpliga RPI-BC-tillbehör från Phoenix Contact, bland annat adaptrar, uttag och stift för att ansluta experimentplattor och kompatibla kretskort.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.
For more information, please visit the website at www.rs-online.com