En digital I/O-modul för enkel fjärrövervakning och kontroll till industriell automation finns nu tillgänglig från RS Components
Brainboxes nya Ethernet till DIO-modul gör det möjligt för processingenjörer att kommunicera i alla miljöer, från alla platser
Sverige, 28 Augusti 2015:
Stockholm, Sverige, den 10 mars 2014 – RS Components (RS), ett varumärke ägt av Electrocomponents plc (LSE:ECM), världens ledande högservicedistributör av elektronik och underhållsprodukter, lagerför nu den nya ED-588 industriell specifikation input/output (I/O)-modulen från Brainboxes, en ledande utvecklare och tillverkare av datakommunikationskort.
ED-599 är en fjärrstyrd Ethernet till digital I/O (DIO)-enhet med åtta icke-isolerade digitala ingångar och åtta digitala utgångar, integrerad DIN-skenmontering och smal profil (22,6 mm bred) som tar minimal plats. Modulen innehåller en kraftfull ARM 80 MHz 32-bitars CPU och ger en robust och intelligent kontrollfunktionalitet som gör det möjligt med systemgränssnitt på fabriksgolvet. ED-588 har en gateway RS485 seriell port för anslutning till NuDAM-, eDAM- och ADAM- moduler enligt industristandard – en stapelvara inom processtyrningssystem.
En redundant strömförsörjning som tillåter spänningar från +5 VDC till +30 VDC tolererar normala variationer i en +24 VDC kraftförsörjning på fabriksgolvet och gör det möjligt med alternativa strömkällor. En andra strömkälla kan monteras in som backup för att förhindra avbrott i funktionen om någon av strömkällorna fallerar. Det är även möjligt ta 5 V ström från USB-porten på en dator om konfigureringen sker på ett annat ställe än installationsplatsen. En ”watchdog”-funktion medger att oberoende och acceptabla tillstånd ställs in vid start och för kommunikations- och hårdvaruövervakning Ett programmerbart tidsomfång ger full kontroll. Avtagbara, individuellt numrerade färgkodade block och portar förenklar installation och kabeldragning.
Då den har kapacitet att driva starkströms- och högspänningslaster är ED-588 idealisk för de induktiva, kapacitiva och resistiva laster som förekommer hos CNC-maskiner, stegmotorer, värme, ventilation och luftkonditionering. Enheten har ett temperaturomfång från -30°C till +80°C och klarar därmed av extrema temperaturförändringar i kärva miljöer. Enhetens CPU-temperatur och strömförsörjningsstatus kan övervakas via ett webbgränssnitt eller med hjälp av ASCII-kommandon.
ED-588 implementeras med hjälp av en Microsoft® Windows® COM-portdrivrutin som är kompatibel med de programpaket som är branschstandard, exempelvis LabView, MATLAB® och Agilent VEE, och stödjer en serie API:er, inklusive Microsoft .NET - C#®, Visual Basic®, C++ and JavaScript. Drivrutiner finns för de senaste operativsystemen, inklusive Windows® 8, och användargränssnittet möjliggör övervakning och styrning från Android-enheter.
Eamonn Walsh, Managing Director på Brainboxes, säger: ”Brainboxes började i branschen med att tillverka DIO-kort som var så pålitliga att vi har kunder som fortfarande använder dem nästan 30 år senare. Vi går tillbaks till våra rötter när vi erbjuder lösningar för Digital In/Out med samma pålitlighet och kvalitet, men med nya funktioner som möter behoven i den moderna process- och styrmiljön. ED-588 är den första av många produkter i vår kommande serie med fjärr-I/O-enheter.”
”ED-588 kommer att gynna de processtyrningsingenjörer som behöver statusuppdateringar i realtid för enheter ute på fältet. Den är lättanvänd, kan installeras på ett par minuter och möter den ökande efterfrågan på enheter som klarar av övervakning och styrning via nätverk oavsett vilken enhet man använder", säger Kevin Shield, Global Head of Automation and Control på RS Components.
ED-588 kan köpas direkt från RS Components lager, med omedelbar leverans.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.
For more information, please visit the website at www.rs-online.com